For more information, please contact:
Gabriela Miranda
Crydom
T 619-210-1556
gabriela.miranda@crydom.com
Or visit our web site
www.crouzet.com
供立即发布:2008年9月1日
Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司Crouzet Solid State Relays 发布了改进版GN系列固态继电器。GN系列现拥有透明塑料罩,能够接受更大尺寸的接线端子,适用于最多 #6 AWG 的接线,其特点是安装接线时视线不受限制。该系列产品符合IEC IP20 触摸安全规定。继电器的整体高度也因此缩短了2 毫米。Crouzet GN 系列固态继电器符合IEC IP00 规定,虽然具有与IP20 版同样的改进,但是没有透明的IP20 保护罩。
进入市场10年来,Crouzet GN 系列继电器已经在全球范围内成为继电器性能和可靠性的基准。为了响应客户对于接受更高负载电流的接线要求,Crouzet已经对GN系列的端子进行了改进,同时保留了全部现有的功能和优点。改进后的产品仍然拥有与之前产品一致的规格、部件号、安规认证、RoHS合规和CE认证。此外,现可提供许多新功能,包括改进后更利于热传导的底板、使用标准#1一字螺丝刀就可轻松卸下的IP20罩,以及便于轻松布线的透明塑料罩。
如需更多关于全新GN系列SSR产品的信息或存在任何问题,请直接与Crydom的客户服务团队联系或您首选的经授权的Crouzet经销商联系。
Crouzet的总部位于法国,拥有约1800名员工,业务遍及全球40多个国家。作为知名的专业品牌,Crouzet一直致力于为集成商和设备制造商提供附加值和定制服务,其服务的市场包括医疗、电梯、食品加工、照明、水处理、休闲娱乐、塑料注塑/挤压、办公设备等。Crouzet品牌SSR由Custom Sensors & Technologies下属公司Crydom Inc.制造。www.crouzet.com
Crydom是Custom Sensors & Technologies (CST) 的下属公司。Crydom是固态继电器技术的全球领导者。Crydom制造并销售全球最受欢迎的两大固态继电器品牌——Crydom与Crouzet。公司不仅拥有成千上万的标准型产品库存,还提供定制设计的固态继电器及相关产品。Crydom始终坚持满足客户最为严苛的环境和性能要求,并且制定出最适合客户特定应用的产品解决方案。www.crydom.com
Custom Sensors & Technologies (CST) 的总部位于美国加利福尼亚州的Moorpark,旗下拥有众多行业领先的品牌,包括Crouzet、Kavlico、Crydom,以及BEI Technologies的前子公司Newall and Systron Donner。CST 提供专用于运输、工业和航天国防市场的传感器、控制器和制动产品。
Schneider Electric is the world’s power and control specialist. Through its world-class brands, Merlin Gerin, Square D and Telemacanique, SchneiderElectric anticipates and satisfies its customers’ requirements in the residential, building, industry and energy and infrastructure markets. Schneider Electric has more than 200 manufacturing sites around the world as well as supporting more than 200 associations. With 120,000 employees and operations in 106 countries, Schneider Electric generated sales of €17.3 billion in 2007. www.schneider-electric.com
Schneider Electric – 无论何时何地,都将为人类奉献最完美的新电气世界!